This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:支持使用 tsw1400在 afe 5809evm 中验证解调

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609647/afe5809evm-support-for-validating-demodulation-in-afe-5809evm-with-tsw1400

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5809

我们现在使用 TSW1400分析 AFE5809 EVM。 我们只有 afe5809的数据表和 EVM 用户指南。 当我们尝试评估解调部分时、我们发现了一些困难。 我们有以下疑问。

   测试解调是否需要外部 ADC 时钟?

2.澄清了解调器件(下变频和抽取)的设置。

3.如何确保信号是否被抽取。

请尽快作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shafeeja、

    感谢您的提问! 请在下面找到一些答案:

    1.我通过提供外部40MHz 时钟和使用内部40MHz 时钟测试了解调模式。 DEMOD 使用任一时钟源即可正常工作。 但是、如果您希望提供的 ADC 时钟不是40MHz、请使用外部 ADC 时钟。

    2.我正在为您研究这个问题。 在平均时间内、请浏览用户指南中的"解调器模式"部分、并验证您是否能够成功运行指南中概述的测试! 验证后、请告诉我您仍需要澄清哪些设置。

    另一个注意事项:在 AFE GUI 中、当您单击"解调器图解"选项卡和"已解调原始数据"子选项卡下的"TSW Capture"时、尝试单击按钮为"LSB"和"2s 补充"、而不是"MSB"。

    3.我仍在研究这一个问题,并将在一周内回复你。

    谢谢!

    Sahana