请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5023 你(们)好,先生
我们需要 DRV5023 3引脚 TO-92的3D 模型文件。
检查以下链接后、它仅提供 DBZ:3引脚 SOT-23封装。
在哪里可以下载 DRV5023 3引脚 TO-92的 STEP 模型(.STP)?
谢谢
BR
Yimin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yimin、您好!
这是 DRV5023 3引脚 TO-92的 CAD 模型。