This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01:LMT01的精度

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609692/lmt01-accuracy-of-lmt01

器件型号:LMT01

我正在研究该传感器的文档、我感到困惑。

您的数据表在6.5章中有表。 在该表中、旋形温度精度为0.125摄氏度、最大值为0.685摄氏度。 真的很酷,但是!
在同一个表中、"在0°C 时脉冲数"写入800...816个脉冲、"一个脉冲的分辨率"为每脉冲0.625个铯。
简单的计算表明,在这种情况下,800... 816个脉冲表示温度范围-5... 5摄氏度。

当我从 LMT01读取808脉冲时、温度会怎么样? 价值? 精度? 概率?

如果我读取1120个脉冲、会出现什么温度变化?

谢谢、祝您愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 的支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    一个脉冲的分辨率为0.0625°C (非0.625°C)。 因此、在0°C 环境 温度下保证的温度精度 为+/- 0.5°C

    在25°C 环境温度下、典型精度为+/-0.125°C、保证精度为+/-0.5°C

    请注意、要获得最佳结果、请使用查找表。 例如、如果您使用 WSON 器件(6.7中的查找表)并测量1120个脉冲、则可以通过以下方式转换温度:

    确定感兴趣区域的度/脉冲:10/(1125-966)=0.06289°C/脉冲

    通过在10°C 和20°C 之间插值计算1120个脉冲的等效温度:10°C+((1120-966)*0.06289)=19.686°C

    使用数据表中提供的查找表在10°C 段之间进行插值运算 将 获得比50°C 至150°C 范围内的2点接近斜率更准确的读数、并使您能够实现表6.5中的精度规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦... 我很抱歉! 我想到了复杂的事情、在这么简单的地方犯错(视觉误差0.o625)=)
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    不用客气、很高兴我能提供帮助。 祝您设计顺利。