请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP007EVM
您好,
我想使用 MATLAB 在单个 TMP007 IC 上实施控制、以评估其在公司现有系统中的性能。
您能否告知如何发送数据(命令/文本...) 从主机 PC 通过 USB 适配器(TI PN SM-USB-DIG)连接到 TMP007 IC。 所有这些都是 TMP007EVM 套件的一部分。
基本上-我希望能够实现 TMP007 GUI 软件工具中的所有控制和状态命令。
在能够与单个 TMP007 IC 进行通信之后、我希望能够使用 TMP007 GUI 软件工具控制多个 TMP007 IC。
请告知您这是如何完成的?
谢谢
Tal