This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:ti 可视化工具的源代码

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610099/awr1642-source-code-for-the-ti-visualizer

器件型号:AWR1642

大家好、

我想将从 UART 端口获得的数据用于 Code Composer Studio 之外的应用。 我很有时间通过使用 CCS 寻找实现这一目的的方法、因此我想在 TI 云平台上使用 Visualizer 的源代码、然后使用其 javascrpt 文件来处理 UART 原始数据。 那么,是否可以获取可视化工具的源代码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    可视化工具具有源代码。 在 Chrome 中、右键单击毫米波演示可视化工具页面、然后选择"Inspect"(检查)。 它将打开一个窗格、在该窗格中、屏幕顶部将出现一个菜单、您可以在其中选择"源"。 您可以在此处查看 javascript 文件、以查看原始 UART 数据的处理方式。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    Adrian