This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AMC6821EVM:AMC6821EVM 软件评估工具套件- Linux

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609252/linux-amc6821evm-amc6821evm-software-evaluation-toolkit---linux

器件型号:AMC6821EVM

工具/软件:Linux

您好!

AMC6821EVM 软件评估工具套件是否具有可在 Linux 上运行的版本? 看起来、他们的评估工具可能仅用于连接到评估套件的 Windows PC。  

如果没有 Linux 前端、那么是否有一些示例源代码?

谢谢、

Alan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、

    让我检查一下。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是我找到的内容:

    www.ti.com/.../amc6821sw-linux

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    您发送的链接指向我们在内核中打开的 Linux 驱动程序本身。  

    我们的平台是 Linux 平台、在将其与我们自己的软件集成之前、最好使用 EVK 前端(如适用于 Windows 的 EVK 前端)或类似的东西来检查硬件的行为。

    想知道在我们开发自己的产品之前是否有类似的产品?

     请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/slau195a/slau195a.pdf 软件评估工具

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    遗憾的是、我们没有用于 Linux 的 EVM GUI。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    好的、谢谢。 您是否有适用于 Windows 1的源代码? 它可能有助于为该部件开发我们自己的测试环境。

    此致、

    Alan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    我 没有源代码...

    这是一款最近转让给我们团队的旧产品、目前 TI.com 上没有太多材料可供使用。

    开尔文