This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:LM35DT 感应范围

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609395/lm35-lm35dt-sensing-range

器件型号:LM35

您能否澄清 LM35DT (TO-220封装)的温度感测范围?

数据表似乎表明所有 LM35都高达150C、但在数据表的第6.3节中、LM35DT 的状态高达100C。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外:DigiKey 列出了峰值到100C 的范围、但 Mouser 说为150C

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我来看看这个。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    E1、

    6.3中指定的建议工作温度正确。
    您也可以在此处查看:

    www.ti.com/.../samplebuy

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、
    感谢您的回答。 我认为这意味着 LM35DT 的温度检测上限为100C。
    这是"工作温度"的意思吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  LM35DT 为100C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与...

    我有后续行动:如果我们使用它超过100C 限制、这会损坏器件吗? 和/或感应是否是非线性的、读取过高等? 我们可能会期望什么行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可能不会损坏器件、但精度会受到影响。 同样、如果您超出数据表规格、则无法保证其可靠。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Kelvin。
    (对于温度传感器专家、您有一个方便的合适姓名。)