This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:交通监控参考设计:多核图像文件生成

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607271/iwr1642-traffic-monitoring-reference-design-multicore-image-file-generation

器件型号:IWR1642

您好!

我想闪存交通监控可执行文件、以免每次我想捕获新场景时都需要使用 CCS。 按照 SDK UG 部分6.0.2中的 xWR16xx 映像生成器步骤、在多核映像文件生成步骤中、应将哪个参数用于 SHMEM_ALLOC? Image Creator UG 仅提供示例分配、但我无法找到如何从 C674x 和 R4F 映射文件派生此参数。


谢谢、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francois:

    编译交通监控演示需要对 SDK 文件之上的设置文件进行一些更改、此演示安装文件夹的入门指南对此进行了说明。 想知道您是否已经了解过它。
    另外还特别提到了 cmd 文件的更改。

    另外、请查看以下讨论类似的 TT:
    e2e.ti.com/.../607093

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、

    我已按照《入门指南》中所述的步骤进行操作、并顺利完成了这些步骤。 我的要点是、每次我或客户希望在现场执行一些捕获时、我都不必使用 CCS 加载和运行代码。

    要重复我的初始问题: 按照 SDK UG 部分6.0.2中的 xWR16xx 映像生成器步骤、在多核映像文件生成步骤中、应将哪个参数用于 SHMEM_ALLOC? Image Creator UG 仅提供示例分配、但我无法找到如何从 C674x 和 R4F 映射文件派生此参数。


    谢谢、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结束讨论:问题不是 SHMEM_ALLOC、而是提供的 makefile 中的另一个参数不正确。 bin 文件生成命令应如下所示:

    @$(generate_METAMIMAGE)$(MMW_DEMO_Bin) 0x01000005 $(MSS_MMW_DEMO_Bin)$(XWR16XX_RADARSS_IMAGE_BIN)$(DSS_MMW_DEMO_Bin)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francois:

    希望在 IWR16xx 器件上刷写时修改后的.m 文件能够正常工作、生成的 bin 文件能够正常工作。 我们将确保在 TmDemo Furture 版本中更新此内容。

    谢谢、
    Vaibhavv