This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:我们能否使用 postproc 来执行一些库房处理。 或自行解析 MATLAB 中的原始 ADC bin 文件

Guru**** 2590710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609541/awr1642boost-can-we-use-the-postproc-to-do-some-coustom-process-or-parse-the-raw-adc-bin-file-in-the-matlab-by-myself

器件型号:AWR1642BOOST

我阅读了 radarstudio 用户指南。 我只是看到 postproc 执行软件包含的一些过程。  我想知道我们是否可以执行一些库斯图处理 或自己解析 MATLAB 中的原始 ADC bin 文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!
    您也可以编写自己的 Matlab 代码来解析原始 adc.bin 文件。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢