This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007EASYCALEVM:有关默认值的问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607491/tmp007easycalevm-question-about-default-values

器件型号:TMP007EASYCALEVM

您好!

我们的客户使用 EasyCalEVM 估算 TMP007。

重新初始化后、系数的值如下。

a1=0.00175

a2=-1.678E-5

C2=13.4

其他是默认值。

这些系数是否写入 TMP007的系数寄存器? 或所有系数寄存器

默认值(A1=9.995E-4,A2=-6.020E-6,C2=0)?

因为我无法读取寄存器、您能告诉我一个默认条件吗?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查"如何校准?" 部分添加了有关红外温度感应常见问题解答的帖子、请访问以下链接:

    e2e.ti.com/.../548824

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jose、

    感谢你的答复。
    我查看了常见问题解答、但我无法理解。
    我想知道初始系数和默认值为何不同。
    EasyCal 不会更改 A1、A2和 C2的值。
    值是如何确定的?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以在软件的"Coefficients"选项卡上读取这些系数。 您还可以在该选项卡上写入这些寄存器、但在下电上电后不会保留它们。 永久修改系数的唯一方法是使用存储器访问寄存器(第35页)的存储位。 EasyCal 软件不具有此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好!

    感谢你的答复。

    我还有一个问题。
    客户想要提取 A1、A2 C2、TC0和 TC1的系数。
    计算这些系数需要什么类型的信息?
    发射率、FoV、从 TMP007到物体的距离…

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们根据经验校准系数。 EasyCal 软件为此目的收集数据、并对 S 和 B 系数进行校准。 我们不建议更改 A 或 C 系数。 TC 系数调整瞬态校正特性、并且必须使用具有一致读取时序的温度变化数据流进行校准。 因此、EasyCal 不支持调整 TC 系数。 您可以使用附件来评估所有系数的影响。

    e2e.ti.com/.../TMP007-Calibration-Example.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好!

    感谢您提供有用的文件。
    我将使用此文件并评估系数。

    谢谢、
    Naoki Aoyama