This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:检测电平和谐振频率

Guru**** 2590270 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609400/ldc1614-detection-level-and-resonant-frequency

器件型号:LDC1614

你(们)好

LDC1614是否通过更高的谐振传感器频率提供更好的检测功能?

(这意味着 C 越小、L 越大)

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、na na78、

    另一方面、在较低的传感器频率下、LDC 性能会提高精度。 但是、在较高频率下、系统性能可能会更好、具体取决于传感器和目标配置。

    有关 优化 LDC 器件的 L 测量的更多信息、请参阅以下应用手册。

    此致、