This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:毫米波演示可视化工具无法识别串行端口

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608564/iwr1443boost-mmwave-demo-visualizer-can-not-recognize-the-serial-port

器件型号:IWR1443BOOST

我尝试将毫米波演示可视化工具与 IWR1443BOOST 搭配使用、我向 IWR1443BOOST 添加了5V 电压、将微型 USB 连接到 PC、器件管理器显示 XDS110应用/用户 UART COM4、数据端口 COM34、因此我将毫米波演示可视化工具选项串行端口设置为:cfg_port:COM4、波特率115200、Data_port: COM34、波特率921600、然后单击"configure、 然后"将配置发送到毫米波器件"、警告消息显示"检查串行端口是否正确"、我再次检查它们是否正确、是否有人知道发生了什么情况?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了问题。 现在它起作用了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、
    如需更多帮助、请在此处告知我们。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,谢谢!