This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:垂直极化或圆形极化波

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608926/iwr1443-vertical-polarization-or-circular-polarization-wave

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件: IWR1642

各位专家:
您能告诉我 IWR1443使用垂直 极化波还是圆形极化波吗?
感谢您的检查。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitoshi、  

    IWR1443和 IWR1642 EVM 上使用的矩形串联馈送贴片天线是垂直极化的。 垂直轴与它们的进给线沿同一轴。  

    请告诉我、这是否能为您解答这个问题。  

    谢谢、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    感谢您的回答。

    此致、
    Hitoshi