This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:演示可视化工具的范围配置文件

Guru**** 2592090 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608465/iwr1642boost-range-profile-of-demo-visualizer

器件型号:IWR1642BOOST

尊敬的 TI 专家:

 

我对 IWR1642BOOST/1443BOOST 的演示可视化工具有疑问。

关于距离剖面、它看起来 X 轴显示的是距离(米)、但我不知道 Y 轴的含义。

您是否会解释 Y 轴表示的值?

 

非常感谢你的帮助。

此致、

Nobu Arai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nobu Arai 您好!
    Y 轴表示从不同距离处的每个物体接收到的信号的相对强度。 值越大,接收回的信号振幅就越大。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek-San、您好!

    感谢您的回答。
    我知道 Y 轴表示信号强度。 但是、如果您能向我们提供有关它的更详细信息、那将会很有帮助。
    例如、我们想知道测量值的单位是多少、或者如何根据测量值计算。

    非常感谢你的帮助。

    此致、
    Nobu Arai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nobu Arai San、您好!
    绝对值不是显著的,它主要是从该图中得到的相对值。 例如,如果您在对数标度中查看该图,则峰值幅度和噪声幅度的差值将以 dB 为单位提供 SNR,该信息可用于优化检测算法阈值。 如果您观察两个峰值的差异、您可以了解两个物体强度的差异。
    点是要查看的增量,如果将绘图模式置于对数标度中,则增量为 dB,如果以常规线性标度显示绘图模式,则增量为线性振幅。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek-San、

    感谢您的回答。
    我了解到、距离剖面的 Y 轴是一个可用于了解信号强度的重定值。

    此致、
    Nobu Arai