This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:当我打开 Radar Studio 时、它作为对象引用给出错误、不会发送到对象实例

Guru**** 2591860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607883/awr1642boost-when-i-open-radar-studio-its-giving-error-as-object-reference-not-sent-to-an-instance-of-an-object

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

我安装了毫米波 DFP 并打开了 Radar Studio、一旦我打开应用程序、它会显示错误、显示为"对象引用未发送到对象实例"。 我已重新安装、但仍然显示相同的错误。  

谢谢、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!
    当您启动工具时、它是否会一直提供此错误? 它是您使用的 Windows 7机器吗?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    是的,当我打开应用程序时,它会继续重复,是的,我正在使用 Windows 7。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!
    请按照 Radarstudio 用户指南中的说明安装 FTDI 驱动程序、MATLAB 运行时引擎等 ? 您是否在设备管理器中看到用户指南中显示的4个 AR devpack COM 端口?
    此外、这是唯一显示的窗口、还是有另一个 RADAR Studio 窗口? 如果是、您还可以发送该错误的屏幕截图、让我们知道该错误是在哪个时间点出现的? 我们以前没有看到过此错误。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    是的,我已经按照 RadarStudio 用户指南中的所有安装步骤,安装了 FTDI 驱动程序,我可以看到4个 COM 端口,并且还安装了 MATLAB 运行时引擎。
    当我单击 Radar studio 应用程序时、Radar studio 根本没有打开、只有此错误窗口弹出。 没有任何其他窗口。

    谢谢、
    Vinayak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    这是一个愚蠢的解决方案、但对我有效的是我将 ti 文件夹移到了一个新文件夹中、因此它从:

    C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04

    更改为

    C:\New folder\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04

    这会导致另一个错误:

    但我不知道这是否会导致任何问题、因为我仍然能够运行 RadarStudio:

    谢谢、

    Faiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!
    我们正在检查在某些笔记本电脑上导致此错误的原因。
    同时,您可以将以下文件的文件名更改为“GuiConfig.xml”GuiConfig.xml.org。 应创建一个新的 GuiConfig.xml。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faiz、
    感谢您的帮助、它显示的错误与您提到的相同、但我可以使用 radarstudio 应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    我找不到您提到的文件。

    谢谢、
    Vinayak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!
    很抱歉、我没有提到该文件将位于 c:\Users\中 AppData\Roaming\RSTD。

    如果您在出错后继续使用该工具、它是否按预期工作、或者您是否看到其他问题?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、
    即使我按照您所说的方式更改了文件名、也没有任何变化、是的、即使在出错后也可以正常工作、但我无法用于更多迭代、例如、如果我要更改规格并将其设置为两次、我只能这样做。

    谢谢、
    Vinayak