This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:毫米波雷达的最小距离

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608984/awr1642boost-minimum-range-of-mmwave-radar

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

您好!

我刚开始使用毫米波技术、我想在我的夏季项目中使用它、该项目涉及到 Scalectrix 大小的汽车(玩具车)之间的碰撞检测。 当然、我可以使用超声波传感器、但它是以前完成的、考虑到许多人已经将此类传感器与 Arduino 结合使用、这似乎不是很具有挑战性。 由于汽车的规模、毫米波传感器是否适合近距离碰撞检测、比如几厘米。 我可能会认为这是可能的,但这只是一个想法。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saad、
    是的、使用雷达传感器、您可以在几厘米距离内检测非常近的物体。 我们的 SDK 软件包中提供的 MMW 演示应用程序可让您实现这一目的。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    非常感谢您的回复。 但是、我想知道在查找有关1642或1443芯片编程指南时、从哪里开始。 到目前为止、我已经在许多不同的项目上使用了 MSP430G2553的 CCS、我想知道针对碰撞检测/避免应用进行编程的 SDK 有何不同。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saad、
    软件开发环境和雷达的 SDK 概念与您用于 MSP 器件的概念没有太大区别。 您可以从以下位置下载毫米波 SDK 软件包: www.ti.com/.../mmwave-sdk
    安装发行说明(software-dl.ti.com/.../mmwave_sdk_release_notes.pdf)中提到的所有相关工具(CCS 和库)。

    SDK 提供了用户指南、可指导您如何开始使用。 它附带一个 MMW 演示应用程序,SDK 中有一个适用于此应用程序的 CCS 项目,您可以使用该项目通过示例配置来反对对象检测行为。 更进一步

    此致、
    Vivek