This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM71:WSON 外露焊盘是连接到 GND 还是内部未连接?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM71

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609066/lm71-is-the-wson-exposed-pad-connected-to-gnd-or-internally-unconnected

器件型号:LM71

我在数据表或技术文档中找不到可以向我解释的任何确切内容:LM71的 WSON 版本中的外露焊盘是否已连接 GND 或是否未连接? 我想任何其他选项都肯定会记录在案...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gustavo、

    通常、WSON 封装的外露焊盘保持电气断开状态、并可选择性地焊接到 PCB 上。  谢谢

    此致、

    将会