This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450-Q1:PGA450-Q1:

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607335/pga450-q1-pga450-q1

器件型号:PGA450-Q1

你好。

 

超声波电路是否可以使用屏蔽线放置在远离传感器的位置。

如果答案是肯定的、建议的最大距离是多少?

 

              谢谢

                             Miki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    可使用双绞线或屏蔽线将传感器放置在远离超声波 IC 的位置。 最大长度限制基于传感器激励电压-电流额定值以及电缆本身每米的电容。 但是、布线越长、传感器就越容易受到环境噪声的影响;从而减小可能的最大可检测距离。

    我已经测试了最大1m 的非屏蔽、非双绞、22AWG 传感器导线、以发现对总体性能(Murata MA58MF14-7N)的影响可以忽略不计;因此、在1m 时、双绞和/或屏蔽应产生更可靠的结果。