This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:level_sense 演示/IWR1443导入问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609047/iwr1443boost-level_sense_demo-iwr1443-import-issue

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好、Dave、

我创建了一个新项目(新的工作空间)并重新导入"level_sense demo/IWR1443我收到此错误消息"Device is "null" or is currently not recognized by CCS"、您提供给我的 tidcde2.zip 文件似乎存在一些问题。 (CCS 为7.2)

谢谢、

Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    projectspec (level_sense_demo.projectspec)符合设计指南中的说明、与 CCS 7.1兼容。

    对于 CCS 7.2、您可以尝试以下操作:删除新的 CCS 项目、编辑 level_sense_demo.projectspec 并将 device="IR1443"更改为 device="IWR1443"。 然后再次尝试导入。 在 LEVEL_SENSE_DEMO->Properties->General_>Main 下,"Variant"右侧的下拉列表应显示"IWR1443",而不是"IR1443"。 如果显示 IR1443,请更改它。 然后生成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这次它运行、设计指南中的说明显示"CCS 7.1或更高版本"、您应该更改设计指南。
    谢谢