请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608143/tdc7200-register
器件型号:TDC7200您好!
在 TDC7200寄存器中以十六进制数字寻址。在09h 之后的十六进制中,0Ah 应该会出现,但在数据表中,它是09h 然后10h。 我的疑问是"这是正确的吗?"。 如果是、那么寄存器0Ah 至0Fh 会怎样。
或
它们未被使用
或
未指定
或
寄存器被错误寻址。