This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201:使用模式1测量建议值

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607853/tdc7201-measuring-recommendation-with-mode-1

器件型号:TDC7201

你(们)好

根据 SNAA292应用报告、建议使用测量模式1来测量小于500ns 的较短持续时间、但数据表上显示为小于2000ns。

是拼写错误吗?

数据表是否正确?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    两者都正确。 TDC7201能够在模式1下测量高达2000ns 的电压、但不建议这样做。 模式1仅使用内部振铃振荡器、大约500ns 后、热量积累开始降低精度。 因此、虽然它的测量值可高达2000ns、但建议仅将其用于测量值高达500ns 的应用。

    此致、