This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:用于替代 LP87542B-Q1的低成本分立式解决方案

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524B-Q1, IWR1642, TPS652510, TPS61097A-33, TPS7A91, TPS7A88, TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608866/iwr1642-low-cost-discrete-solution-to-replace-lp87542b-q1

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件:LP87524B-Q1TPS652510TPS61097A-33TPS7A91TPS7A88TPS386000

大家好、

我的客户正在评估 IWR1642并提供反馈相关 PMIC LP87524B-Q1太贵、没有非自动版本。

因此、他们询问是否可以使用分立式解决方案来替代 LP87524B-Q1、您能帮助检查可能性和建议吗?

一些相关项目、例如:IWR1642是否需要特定序列/延迟/复位解决方案等来自 LP87524B-Q1?

以及它是否需要动态调节 Vo @运行?

感谢和 BRS、

Cheney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cheney、您好!
    无需动态调节电压、唯一的要求是电压必须稳定、然后 IWR 器件的 nRST 才会释放。 数据表第5.5节中提到了对电源的要求。 如果您可以使用分立式解决方案满足这些要求、则应该可以。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有4个电源轨和3个 LDO。   1.2V 内核和 DSP、1.8V 用于1.3V LDO 和数字1.8V、2.2V 用于1.8V LDO、3.3V 用于 QSPI 闪存和 GPIO。

    电源管理指南 slvt145q.pdf 可用于选择电源组件。

    A) 1.2V 内核电压轨- 1至1.5A 的电流、此电流可被驱动为一个具有旁路电容、VDDIN、VIN_SRAM、VNWA 的数字电源

    b) 1.8V 电源轨-用于驱动射频1.3V (2) 1A LDO (1.8至1.3V)、所需的电流取决于所使用的 Tx 和 Rx 射频端口数量。  射频功率的大小取决于表5-4。  VIOIN_18也在没有 LDO 的情况下驱动。  (2) 1A LDO (1.3V 射频负载为 VIN_13RF1、VIN_13RF2)

    c) 2.2V 电源轨-用于驱动1.8V LDO。  VIN_18CLK、VIOIN_18DIFF、VIN_18BB、VIN_18VCO、这列为.85A

    d) 3.3V 电压轨 VIOIN (可以是33或1.8、我们当前使用3.3V QSPI 闪存)(50mA)可以从另一个直流/直流转换器或从另一个电压轨驱动升压转换器。

    《电源管理指南 》slvt145q.pdf 列出了电源的多输出直流/直流转换器和 LDO,可以使用多个电源

    只有 EVM 电源已经过雷达传感器的设计和测试、例如:

    三路输出直流/直流降压转换器、3A - 1.8V、2A - 1.2V、2A - 2.2V - TPS652510

    单输出直流/直流升压转换器、2.2V 输入、3.3V 输出(< 100mA)- TPS61097A-33

    1A 单路 LDO 低噪声高 PSRR、2.2vin、1.8V 输出- TPS7A91

    双路1A LDO 低噪声高 PSRR、1.8V 输入电压、1、3、350V 输出电压- TPS7A88

    电压监控器-主机处理器需要一个电源正常指示器、等待3ms、然后释放雷达传感器的 nRST 信号。

      TPS652510 -具有 PGOOD 开漏输出

      TPS61097A-33、3V3输出必须使用监控器进行感测

      TPS7A91 - 具有 PGOOD 开漏输出

      TPS7A88 -具有双路 PGOOD 开漏输出   

      TPS386000 -将3个 PGOOD 和1个3.3V 比较器相结合、以生成总体 PGOOD 信号

    您可以在 TI 网站上使用 Webench 仿真电源设计。

    此致、

    Joe Quintal