This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:级联 AWR1243

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608018/awr1243-cascading-awr1243

器件型号:AWR1243

您好!

1) 1)我想知道、如果我们拆分20GHz LO 信号、可接受的损耗、回波损耗、耦合和相位不平衡是什么?

2)根据我的理解、主低频同步输出信号(SYNC_OUT)信号被馈入从同步输入信号(SYNC_IN)。 SYNC_OUT 信号也用于 SOP 信号的闪烁。

2a)如果主 SYNC_OUT 信号用于 SOP、然后馈入从器件 SYNC_IN 信号、您是否发现任何问题?

2B)如果驱动多个从器件、是否必须调节 SYNC_OUT 信号?

谢谢、

Faiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将您的专家的回复发布如下:

    SOP (n)是输入引脚。  当 nRST 被释放时、它们必须存在。

    您需要检查默认引脚复用使用情况。

    如果要将其重新分配为同步输出。  它应该在引导后完成。

    我认为建议生成软件同步输出、使用1/n 器件对其进行缓冲、

    并将其发送到所有同步输入、以便几乎同时驱动它们。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。 有道理。

    我们遇到的另一个问题是有关 OSC_CLKOUT 信号(引脚 A14)的问题。 在数据表中、从器件芯片可以在多芯片级联中使用它。 这是否会用作数字 参考时钟? 我们如何在主器件和从器件之间连接它?

    谢谢、

    Faiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faiz、
    在级联模式下、OSC CLOCKOUT 可用于从主器件获取40MHz 参考时钟并馈送至从器件。 在从器件侧、这将馈送到从器件的 XTAL_P 引脚上、而不是馈送到 XTAL 上。 这样、主器件和从器件都在相同的40MHz 参考时钟上运行。

    此致、
    Vivek