This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:容器材料

Guru**** 2591490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607167/fdc2214-material-of-container

器件型号:FDC2214

您好!

数据表 P40中显示了以下内容。

"该 FDC 可用于测量非导电容器中的液位。"

是否无法通过电容式传感器在导电容器中进行测量?

我的客户希望测量不锈钢容器中的液位。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    导电材料会使电场扰动、因此应用不会正常工作。

    此致、

    Yibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    如果容器是导电的、则无法从容器外部感应液体。

    如果传感器放置在容器内、则可以使用。