This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可提供毫米波传感估算器1.1版

Guru**** 2591490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608358/mmwave-sensing-estimator-version-1-1-is-available

感应估算器 v1.1 现已在 dev.ti.com 上提供。  这是一个重要的更新、因为它极大地改进了具有快速移动物体的场景的有效线性调频脉冲参数空间。

 

版本说明

 

  • 改进了空闲时间和 ADC 有效启动时间的计算、以找到输入参数的最佳值。 这可以显著提高最大速度并提供更有效的线性调频脉冲参数。
  • 修复了活动帧时间计算中导致活动帧时间过高的错误。
  • 通过对照100%占空比而非50%来检查最大测量速率。 器件能够实现100%占空比、但应注意散热设计。
  • 改进了存储器检查、以便对照生产器件存储器验证固件存储在 ROM 而非 RAM 中-将可用存储器增加128KB。
  • 已调整发送/接收天线增益以匹配 EVM @ 9dB。
  • 将检测损耗默认值调整为1dB。