请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC7200 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我目前正在使用 TDC 7200及其评估板 MSP430F5529LP。 我能够从 GUI 读取 ToF 数据。 然后、我找到 GUI 的源代码并将其导入到 CCS V6中。 代码能够被编译并载入到 MCU、但我不知道在 CCS 中从何处查看数据。 例如、我正在使用测量模式1模拟单个 STOP 信号。 我尝试从 CCS 中提取 TDC AVG 值(ns)和 TDC STDEV (ns)数据。