This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] awr1243:数字基带链中的可变速率采样器

Guru**** 2592620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607973/awr1243-variable-rate-sampler-in-digital-baseband-chain

器件型号:AWR1243

您好:  

在 DFE 的抽取和重采样器链中、有一个标记为可变速率重采样器的块。 提到的重新采样率为0.5比1。

请告诉我该重采样率的分辨率是多少。

如果文件中的某个位置存在此信息、请您向我指出正确的方向。  

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们已使用 M/N 的简单配给进行重新采样。 在大多数情况下、我们正在进行调整、
    1800Msps ADC、900Msps ADC (低功耗)
    到100Msps、50Msps 的第一级滤波器/抽取器。

    第二级输出通过多个十进制/二级和重采样器进行编程。
    我使用了4、5、6.25、8、10、 复数1x 上的12.5、16、18.75Msps 输出速率。 复数1x 的最后一个阶段
    4倍抽取。 复数2x 或实数模式的最后一级抽取2倍。
    在实数模式下、我尝试了7.5、15、30、37.5Msps。
    在复数2x 中、我尝试了20、25、32和37.5Msps。

    这是我拥有的信息。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joe!