This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:5V 3A 电源极性

Guru**** 2591490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607733/opt8241-cdk-evm-5v-3a-power-supply-polarity

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

我们正在尝试评估此套件、手册中指定 了 EMSA050300-P5RP-SZ 5V 3A 直流电源、该电源不包含在评估套件中、很难在此处找到(例如、Mouser 显示为"已停产")。

它还说我们可以使用"等效"单元、因此、只是为了确保桶形连接器的极性是否为中心-正?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    是的、料筒连接器的极性为中心正极。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Anand!