This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:外部多路复用器

Guru**** 2591490 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851, LDC2114, LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607236/ldc0851-external-multiplexer

器件型号:LDC0851
主题中讨论的其他器件: LDC2114LDC1101

尊敬的技术支持团队:

是否可以将外部多路复用器用于 LDC0851的 SensCoil 和 RefCoil?

我们需要使用多通道。

此外、是否可以对 LDC2114使用外部多路复用器?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    LDC2114不能与外部多路复用器配合使用。

    对于 LDC0851、OUT 引脚会在基准和感应振荡周期完成后立即更新、因此使用外部多路复用器将要求您根据多路复用器循环以特定设置的间隔对 OUT 引脚采样。

    如果您能够提供有关终端应用的任何信息、我们的产品系列中可能有更好的器件来满足您的应用需求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varn:

    我想检测所设置颜色的铅笔。

    颜色变化超过30种、因此 LDC0851需要多路复用才能检测颜色。

    请参见附加文件。

    e2e.ti.com/.../LDC0851.pdf

    我有什么想法、可以分享吗?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    您的方法的简短答案是、是的、这是可能的、但并不是一个非常巧妙的解决方案。 您必须控制 LDC0851上的 MUX 和 EN 引脚、并确保为两个连续转换(REF 和 SENSE)提供足够的时间来测量 OUT、时序至关重要。

    此外、还不清楚传感器的几何尺寸将会有多大? 如果传感器非常小(高频谐振)且彼此靠近放置、并且多路复用器基本上会使非活动通道悬空、则可能会发生串扰。

    由于您尝试识别的目标都具有不同的电感响应、因此您可以在 LHR 模式下使用 LDC1101并仅使用一个传感器来解决应用问题。 这种方法需要处理来自 I2C 线路的数据。

    从图中可以看到、您似乎只有四个不同的目标、如果这样、您就可以始终只使用 LDC2114而不使用多路复用器、或者使用多个 LDC2114 (如果通道超过4个)。 LDC2114将使您能够保持最新/更简单的方法。 LDC2114还可让您支持尺寸更小的传感器和远程传感器。

    此致、