This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:数据采集

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607680/ccs-awr1642boost-data-capture

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试使用此 SDK 捕获数据、并尝试按照"mmWave SDK 用户指南"第3.4节中所述的说明进行操作 、该节已从以下位置下载:  
http://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-SDK/latest/exports/mmwave_sdk_user_guide.pdf

我在 SOP 0中有跳线、我假设将器件置于功能模式。

目前我无法解决几个问题、希望您能提供帮助:

首先、文档与我从器件中看到的内容之间存在差异、具体而言、在指南中:

但是、当我连接电路板时、我会看到不同的 CLI 消息、具体而言、我只会看到以下消息:

秘书长的报告
xWR16xx MMW 演示01.00.04
(文档
mmwDemo:/>

但是、我可以按照存储器捕获过程中的说明发送命令。

秘书长的报告
xWR16xx MMW 演示01.00.04
(文档
mmwDemo:/>flushCfg
Done
mmwDemo:/>dfeDataOutputMode 1
Done
mmwDemo:/>channelCfg 2 1
0 DONE
mmwDemo:/>adcfg 2 1
DONE
mmwfg Demo://>adcbufCfg 0 1
1 DONE
mmwDemo:/>profileCfg 0 20 7 20 0

80 0>80 mwfg 0 0>8000 P0 0>80 0>80 mw80 0>80 0>80 mw80 0~0 0~8 0 0 1
完成
毫米波演示://>frameCfg 0 128 1 20 1 0
完成
毫米波演示://>lowPower 0
完成
毫米波演示:/>sensorStart
完成 

我可以将 EVM 连接到 CCS、但当我从 gFrameAddress[0]位置读取数据(例如、2099084569、如下所示)时、我将得到所有"0"值。

请告诉我如何从 EVM 访问原始数据。

提前非常感谢、

Volodimmir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Volodimmir、
    您是否已将捕获演示二进制文件(xwr16xx_capture_demo.bin)刷写到器件? 请参阅用户指南中的第4.1节、了解执行此操作的说明。
    基本上、您要运行的应用需要编程到串行闪存上或从 CCS 下载。 在 SDK 软件包中、我们提供了两个演示应用- mmw 演示和捕获演示。 默认情况下、EVM 刷写了 MMW 演示二进制文件、看起来这是您现在在 EVM 上使用的二进制文件。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Vivek。 这对我很有用。