This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8645MKEVAL:LMP8645MKEVAL

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607771/lmp8645mkeval-lmp8645mkeval

器件型号:LMP8645MKEVAL
主题中讨论的其他器件: LMP8645

您好!

我 在我的设计中使用 LMP8645MKEVAL 电流传感器来检查总线上的活动、我的信号 频率在30K 到40K 之间。 在突发模式下、信号(30kHz) 是指一段时间(10ms)内的理想信号 、然后是信号 (30kHz)。 总线为 1.6V 直流、30kHz 至40kHz 的交流信号叠加在该电压上。 我通过放大感应电阻器上的信号来监控总线、但无法设置 LMP8645MKEVAL 的增益。
如果我使用20K 作为 Rgain、则根据图、增益应为4、但我得到的是增益2。 您能帮我固定应用中的增益。

感应电阻器29欧姆、最大跨电压- 440mV。 它将低至200mV、我的应用中需要增益4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ganesh、

    感谢您使用 TI 论坛。 我有几个问题要问您。

    您是否曾尝试仅使用直流信号测试增益? 如果是、您是否仍然存在增益问题?

    尝试测量 LMP8645的 IN+和 IN-引脚处的电压差、它们是否符合您的预期?

    您可以向我发送原理图吗?