This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP400:原理图

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607567/tmp400-schematic

器件型号:TMP400

您好!

请帮助查看以下 TMP400原理图。 谢谢!

PNP 或 NPN 也能正常工作?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、可以使用 NPN 或 PNP 晶体管。 您的传感器配置和原理图看起来不错。 以下是两个小注意事项:

    1. 可以使用更高值的 I2C 上拉电阻来降低功耗。
    2. 布局建议:将 C49移动到尽可能靠近 D2的位置。 保持 D2和 VT1之间的布线较短。 如果有噪声的走线靠近 D2-VT1走线、通过将 D2-VT1移到内层并在走线对的任一侧以及上面和下面的层上添加 GND 走线来屏蔽 D2-VT1走线。