请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA970 工具/软件:Code Composer Studio
有人能给我一条 SPI 消息示例、我可以发送该消息来写入 PGA970中 micro_interface_control 寄存器的更改、然后读回该寄存器的值吗? 正如我了解 SPI 一样、我需要发送一条消息、即:
{command} {address} {data}
但我不知道用于读取或写入的命令是 PGA970的命令、也不知道下面的地址映射是什么意思? 我是否发送基地址、后跟地址、后跟 DevAddr? 那么、命令将是0x???? 4000 0400 0C00 0001,在哪里????? 是我想知道的写入命令、4000 0400是我认为基址来自下面、0C00是 BaseAddr 之后的特定地址、0001是我要写入的数据。 或者、我可能完全误解了 SPI 通信? 我对这个比较陌生...