This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:mmw 演示线性调频脉冲处理特定配置中的超时

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607817/awr1642-mmw-demo-chirp-process-overtime-in-specific-configuration

器件型号:AWR1642

您好!

我的客户使用毫米波 SDK 1.0中的 mmw 演示进行测试、根据 profile_2d.cfg 更改了配置、更改标记为黄色、如下所示。 然后、演示无法正常运行、通过 JTAG 连接 EVM 板、然后只需加载 DSS 符号、在下面的代码中找到 DSS 停止。 它表示之前的线性调频脉冲过程在一个线性调频脉冲周期内未完成。  

DebugP_assert (dpObj->chirpProcta=0);//软件中止代码  

添加了测试变量以记录 函数 MmwDemo_processChirp (dataPathObj)的周期消耗、通常消耗时间约为6.5us、但有时达到约18.5us、大于下面配置的线性调频脉冲周期(18US)、这很奇怪。 请帮助调查此问题。 如果有任何不清楚的问题、请放心告诉我、非常感谢。

sensorStop

FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 77 2 5 16 0 9 1 64 6250 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
帧配置0 1 32 0 100 1 0
低功耗0 0
guiMonitor 1 1 0 1
cfarCfg 0 2 8 4 0 5120
cfarCfg 1 0 8 4 0 5120
peakGrouping 1 0 1 224
multiObjBeamForming 1 0.5
calibDcRangeSig 0-5 8 256
sensorStart

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    在该配置中的下一个线性调频脉冲开始之前、似乎无法完成完整的 DSP 操作。 我们将对此进行研究并返回给您。

    此致、
    Vivek