This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:在口腔内使用 LMT70

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70, TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607467/lmt70-use-of-lmt70-inside-mouth

器件型号:LMT70
主题中讨论的其他器件: TMP116

您好!

我正在开发一种用于测量人体温度的医疗应用。

我可以使用 LMT70内口测量温度吗?如果可以、我如何使用它?

此致、

Pranoti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMT70可用于测量人体温度。 它可能位于探头内部、会进入人的嘴部。
    还有 TMP116、其精度优于 LMT70、但主要区别在于该器件具有数字输出并直接连接到 MCU 的 I2C 端口。
    另一方面、LMT70必须进入 ADC、因为它具有模拟输出、因此在这种情况下、需要考虑所选 ADC 的特性(INL、DNL、位数)、以实现总体系统精度。
    有关更多问题、请使用以下链接参阅温度传感器常见问题解答博文。

    e2e.ti.com/.../594242