主题中讨论的其他器件: IWR1443、 UNIFLASH
你(们)好
我目前正在使用 IWR1443BOOST 和 TSW1400数据采集卡来评估仰角波束形成性能、我对此问题有三个问题。
我想使用多线性调频脉冲配置、 我使用该配置在每个 Tx 之间切换、以根据 http://www.ti.com/lit/an/swra554/swra554.pdf 获取填充的 MIMO 阵列。
我目前使用的是一个包含三个线性调频脉冲的线性调频脉冲序列、其中 Tx1、TX2、TX3按顺序激活、每个帧中有64个线性调频脉冲。
使用多个线性调频脉冲时数据的排列方式。 线性调频脉冲2是属于配置2中的线性调频脉冲1还是在配置1中将其另存为线性调频脉冲2?
1、数据是如何排列的、因此我知道如何正确读取它、这意味着知道数据是如何在多线性调频脉冲配置记录文件中排列的?
2、您是否打算在未来版本的 Radarstudio postproc 程序中支持高度估算?
3、Radarstudio 中的哪个 Tx、Rx 对应于 IWR1443上的哪个天线、因此我知道如何按正确顺序对传入数据进行排序以实现波束形成?
我猜下面图片中显示的顺序是这样的、但我没有发现它是否正确。
谢谢、
Karl Nordin