This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:通信协议

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607283/fdc2114evm-communication-protocol

器件型号:FDC2114EVM

您好!

FDC2114EVM 的串行通信协议是否可用?

我想长时间记录 EVM 中的数据流(>24h)。 使用感应解决方案 EVM GUI 1.9.2、记录会在几个小时后一直停止、因此我想为此编写自己的小型工具。

此致、

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!

    您可以在以下目录中找到 EVM 通信协议:
    C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2\PC Gui\node_modules\SspEvmNodeJS

    此致、
    Yibo