This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443:如何为 IWR1443创建 CSS 工程以及如何为 IWR1443的兼容和调试 MMW 演示创建 CSS 工程

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607116/ccs-iwr1443-how-to-create-a-css-project-for-iwr1443-and-how-to-create-a-css-project-for-complie-and-debug-the-mmw-demo-for-iwr1443

器件型号:IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 工程师!

 我知道  

如何为 IWR1443创建 CSS 工程 以及 如何为 Complie 和 Debug the MMW Demo for IWR1443创建 CSS 工程



 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用毫米波 SDK 安装目录中的一个演示项目、并从复制演示文件夹开始

    这样做之后、您可以重复使用可用的 VIS SDK 基础架构编译脚本。 请确保 SDK 文档中提到的所有先决条件。

    或者、您可以通过以下链接找到下载并编译 CCS 工程以进行演示:

    下载并构建 毫米波 SDK EVM 开箱即用 演示源代码

    以上链接可在 毫米波 SDK EVM 开箱即用演示 培训下获取。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    提到的两个选项 Vaibhav 都是有效的。 我认为创建一个完整的 CCS 项目的最简单方法是点击一下即可编译该项目、方法是点击提供的链接 Vaibhav 来下载和构建开箱即用演示。 导航至软件->毫米波培训->演示->毫米波 SDK 演示、如下面的屏幕截图所示。 此处的设置指南概述了导入和编译工程所需执行的所有步骤。

    此致、
    Kevin