请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
在毫米波 SDK Rl_sensor.h 中、有以下说明、似乎 numAdcSamples 的最小值限制为64。 是软件还是硬件限制? 我找不到任何描述价值范围的文档、您是否可以帮助确认它? 非常感谢。
rlUInt16_t numAdcSamples;/*!<在线性调频脉冲中捕获的 ADC 样本数
每个 RX \n
有效范围:64至 MAX_NUM_SAMESSAples \n
BR、
Andy