This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:Capture 演示是否支持负 FM 斜率?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607162/awr1642-does-capture-demo-support-minus-fm-slope-rate

器件型号:AWR1642

你(们)好

我想在 AWR1642的 Capture 演示中生成类似三角形的波形。

因此、我通过如下更改雷达配置脚本进行了测试:

FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置2 1 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 79 20 5 80 0 0 0 -40 1 256 8000 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 128 1 20 1 0
低功耗0 0
sensorStart

红色标记的数字与用户指南中的脚本不同。

但是、在捕获的 ADC 数据中不能观察到任何物体。  

当我将配置文件配置的脚本改回"profileCfg 0 77 20 5 80 0 40 1 256 8000 0 30 "时、它运行良好。

我注意 到、在"AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf"中、PF_FREQ_SLOW_CONST 可设置在-2072至2072kHz/us 之间。

捕捉演示是否支持负 FM 斜率?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、
    当前的捕获演示应用不支持负斜率、我们将在下一个版本中启用此功能。 但您可以轻松地修改代码以启用负 slops。
    在"cli_mwave.c"文件中、斜率常量的典型 def 保持为 unit32、因此目前仅取正值。 如果将类型 def 更改为 int、则负 slop 也会起作用。

    profileCfg.freqSlopeConst =(uint32_t)(atof (argv[8])*(1U << 26)/(3.6*1e3*900));/2^26 * 1e6/((3.6*1e9)*900)

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Vivek
    非常感谢您的帮助。
    我会尝试您的建议。
    此致、
    Caijuan