This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:PGA460-Q1 UART 通信

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607204/pga460-q1-pga460-q1-uart-communication

器件型号:PGA460-Q1
Thread 中讨论的其他器件: PGA460

您好,

     我想使用 USB 转串行将 UART 命令发送到 pga460-Q1 、然后需要什么硬件、请告诉我如何初始化 pga460-Q1以进行 UART 通信。

我在数据表中提到 PGA460-Q1的基本硬件、因为我的应用基本上是超声波感应。

基本上,现在我正在尝试 使用 UART 将 PGA460与 ARM 控制器连接,是否需要任何初始化或只需要直接 RX -> TX 和 TX->RX 连接?