This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443:当我尝试在 CSS 中为 IWR1443创建一个 SYS/BIOS 项目时,我被卡住了

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607163/ccs-iwr1443-when-i-try-to-create-a-sys-bios-project-for-iwr1443-in-css-i-get-stuck

器件型号:IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

在 CSS 中为 IWR1443创建一个 SYS/BIOS 项目。 这是我的步骤。

1.选择一个项目  



然后单击 Next BTN (下一步 BTN)。

 2. CSS 显示对话框

它可能会显示一些错误。  

我不知道如何填写 目标和平台。   
如果我只是在文本框中输入一些随机字符串,然后单击“完成”,它将 创建一个项目,但是...

当我单击“生成项目”时。
CSS 显示 失败。

帮我解决这个问题。  或 帮助创建这样的项目。

谢谢你