This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助我选择合适的温度和传感器及其在 Energia 中的支持。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607079/help-me-in-choosing-the-right-temperature-and-sensor-and-its-support-in-energia

主题中讨论的其他器件:Energia

大家好  

我使用 PGA450EVM-S 超声波传感器查找距离值。

这为我提供了最高有效位和最低有效位的值。

然后我将计算飞行时间。

为了计算距离,我将飞行时间与空气中的声速相乘。

默认情况下、在20度的腹形膜下为343、但我希望提高感应精度。因此、我计划使用温度传感器来确定温度、然后相应地计算声速、并根据该速率精确计算 tof 和距离。

帮助我选择合适的温度和传感器及其在 Energia 中的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温度传感器有不同的类型、主要区别在于模拟和数字。 请使用以下链接查看 emp 传感器的常见问题解答:
    e2e.ti.com/.../594242