This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:捕获演示

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650075/ccs-awr1642boost-capture-demo

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

   根据 SDK 用户指南在 TeraTerm 上执行 CLI 后,在 CCS 表达 式窗口中看不到任何内容,问题出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否遵循了 MMWAVE-SDK-USER-guide 中提到的以下步骤?

    • 在不关闭电路板电源的情况下、将电路板连接到 CCS。 (有关如何连接到 CCS 的详细信息、请参阅如何使用 JTAG 将 xWR14xx/xWR16xx EVM 连接到 CCS 部分)。 使用 MMWAVE_SDK_提供的可执行文件加载捕获演示应用的符号 \packages/ti\demo\xwr14xx\capture\xwr14xx_capture_demo_mss.xer4f。
    • 在"CCS Expressions"窗口中、查看全局变量 gCaptureMCB 并在 sensorStart 命令之后检查 DMA 中断计数器(dmaIntCounter)和线性调频脉冲中断发生器(chirpIntCounter)。 啁啾 IntCounter 应与配置匹配。 对于上述配置、计数器应为128。 dmaIntCounter 将是触发的 DMA 传输的实际数量。

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要添加此答案、加载 CCS 时会清除变量和表达式窗口。 变量或表达式可以手动添加到中、也可以使用 CCS 中的"Load"选项来完成。 如果您有任何其他问题或需要更多信息、请随时答复。

    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否还有其他有关此问题的问题? 如果我在接下来的几天内没有收到回复、此问题将被视为已解决。 如果您有任何疑问、请回复。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我将命令'sensorStart'发送到 CLI 窗口时,它总是提示错误。我该怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此演示的正确命令是"sensorStart"。 在第一次尝试时、您发出了命令"sensortStart"、这是一个无效的命令。 我们的 SDK 提供了一个脚本、可实现正确运行此演示所需的所有命令。 根据您使用的高速接口、有两个可能的选项:

    选项1:CSI-2
    MMWAVE_SDK_ \packages/ti\demo\xwr14xx\capte\csi_stream_demo_script.txt

    选项2:LVDS
    MMWAVE_SDK_ \packages/ti\demo\xwr14xx\capte\lvds_stream_demo_script.txt

    如果您在使用这些提供的脚本后仍有任何问题、请告知我们。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已 根据  script.txt 输入所有命令、但仍 显示错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    adccfg 行应为:adccfg 2

    请尝试一下、看看它是否起作用。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Kyle