This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:关于估算高度

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650639/iwr1443boost-about-elevation-estimation

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

我无法理解高度估算、您能给出更明确的解释吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TX2天线的位置高于 Tx1、TX3天线。 因此、Rx 天线处的信号都将具有一个仰角分量、该分量由上图中的红色符号表示。

    IWR1443随后会使用该仰角信息进行3D 检测。 现在 IWR1443BOOST 上的仰角分量检测角度约为+/- 15度。

    这是高度角度估算的最顶层描述。 如果您有更具体的问题、请告知我们!


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说仰角的范围是-15到15?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han、

    没错。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    让我加入本次讨论。 那么、您建议如何计算仰角? 在方位角、我可以获取超过8个复数的角度 FFT (用零填充以获得更精细的结果)、然后分析峰的位置。 应用手册 swra554中对此进行了说明。 在仰角方面、我们只有两个元素、这意味着一个 FFT 覆盖、例如、Tx1/Rx3和 Tx2/Rx1、这意味着两个用零填充的复数上有一个 FFT。 还是应该像单脉冲雷达那样简单地基于相位差进行计算? 谢谢!

    此致、
    Timofey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timofey、

    感谢您的提问、但我目前无法回答、这超出了本主题的范围。 如果您要制作新主题、我可以请我们的专家提供更合适的答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    没问题。 我找到了从该线程开始的图片来源
    C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\docs\doxygen\html
    它还说明了如何通过 MIMO 计算仰角 AoA。 接下来、我实施了单脉冲方法、结果几乎相同。

    谢谢、直至下一页、
    Timofey