This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AWR1243BOOST:子帧和动态线性调频脉冲配置参数

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652359/compiler-awr1243boost-sub-frame-and-dynamic-chirp-config-parameter

器件型号:AWR1243BOOST

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我想知道子帧和动态线性调频脉冲配置。 这些参数由 MMWAVE_DFP_00_09中的"mmwaveconfig.txt"设置。 但我找不到任何解释它们的文档。 这些参数来自新版本的 mmWave_DFP (00_09_01_06)。 请解释"mmwaveconfig.txt"定义的帧格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请检查毫米波 DFP 封装内的"接口控制文档"(或 ICD)。 部分(5.5.16)对应于动态线性调频脉冲配置。

    您可以从 ti\mmwave_DFP_00_09_01_06\docs 访问 ICD 文档。

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:
      在 API "AWR_DYN_CHIRP_CONF_SET_SB"和"AWR_DYN_PERCHIRP_PHASESHIFTER_CONF_SET_SB"中、我们只能更新16个线性调频脉冲的配置、我们能否调用"AWR_DYN_CHIRP_CONF_SET_SB"和"AWIRR_DYN_RESP_SB"以启用多个 AWIRP_HIR_RESP_RESP_RESP_配置、然后再调用"AWIRP_DYN_RES_RESP_SB"以启用多个 AWIR_CH_RESP_RESP_RESP_RESP_RAP_RESP_RESP_RESP_RESP_RESP_RESP_RESP

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、您可以针对16个以上的线性调频脉冲多次发出动态线性调频脉冲配置、然后启用动态线性调频脉冲使能以向固件指示新配置可以立即开始。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sameer、您好!
    谢谢、我现在很清楚。

    BR、
    Adam