This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:Altium 格式的设计文件

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652238/iwr1443-design-files-in-altium-format

器件型号:IWR1443

您好!

IWR1443BOOST ( www.ti.com/.../sprr254www.ti.com/.../sprr253 )的设计文件是否以 Altium 格式提供? 谢谢你

此致、
Anto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安藤、您好!

    我不确定这一点、但我将与我们的板载设计专家交谈、并在接下来的几天内为您提供答案


    谢谢、
    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安藤您好!

    很抱歉、我们仅提供 IWR1443BOOST 页面上列出的设计文件。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    我希望将 IWR1443BOOST 的原理图转换为 Altium 格式。
    请告诉我您使用了哪些 CAD 程序和版本信息来进行原理图设计。 如果您可以指导如何将原理图转换为 Altium 格式、那将会有所帮助。

    我下载了 sprr253.zip (IWR1443BOOST 布局和设计文件)文件并找到了 Database.7z 文件。 我认为这是使用 Allegro 设计的原理图、但它说"database.7z 是包含原理图设计数据库的 zip 文件。 这可以使用 Readme 文件中的 Candence ADW'来查看。

    此致、
    Shaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaka、

    该设计是使用 Allegro PCB 设计器完成的。

    有一些方法可以从 Allegro PCB 转换为 Altium、但我从未尝试过。 也许可以尝试从这一点开始:

    此致、

    Adrian