This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:有关微多普勒分析的问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651925/iwr1443boost-question-about-micro-doppler-analyze

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

各位专家、您好!

我正在使用 IWR1443对微多普勒进行一些研究。 后处理中有一个有关微多普勒的按钮。

但我没有找到有关微多普勒的相关文档。

我想知道如何在代码级别实现微多普勒。  

如果有任何文档介绍了 IWR1443中的微多普勒、请告诉我。

BR、

赵雨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、Zhaoyu 的延迟、我已要求 IWR 团队成员为您查看此查询。


    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    非常感谢您的回复。

    我期待得到答复。

    赵雨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵玉

    请参阅以下 e2e 文章: e2e.ti.com/.../614344

    请告诉我、您是否可以在此帖子中找到所需的信息。 如果您有任何疑问、请回复。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    在 radarStudio->postprocessing 中,有用于微多普勒的按钮。

    我想知道是否有任何有关如何在代码级别实现此部件的信息?

    赵雨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵玉

    为了在代码中实现这一点、您将需要非常精细的速度分辨率、这反过来意味着每帧的线性调频脉冲数量很高。 您将在定义线性调频脉冲剖面时意识到这一点。 这意味着更多的处理和更多的雷达立方体存储器。 与1443相比、1642可以支持两倍的雷达立方体。 这意味着需要完善线性调频脉冲的系统配置定义、以提高速度分辨率。 这通常会导致与最大距离和距离分辨率相关的折衷。

    此外、微多普勒通常需要额外的后处理、因为这涉及超出标准距离、速度和角度 FFT 的更高级别算法。 我建议使用1642器件、因为您可以利用板载 DSP 进行后处理。

    如果您有关于微多普勒的任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    感谢您的回复。 它确实对我有很大帮助。

    我现在没有任何问题。

    如果我有其他问题、我将寻求您的帮助。

    再次感谢您的善意帮助。

    赵雨