请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 无论目标距离有多近、检测都保持在0.5m 处。 因此、它绝不会在0.3、0.2m 等处显示目标峰值。当目标更接近时、它会保持在0.5m 处。 此外、径向噪声在这里变得更加严重、在1.25m 处生成伪一谐波峰值。
请提供建议。
此致、
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
无论目标距离有多近、检测都保持在0.5m 处。 因此、它绝不会在0.3、0.2m 等处显示目标峰值。当目标更接近时、它会保持在0.5m 处。 此外、径向噪声在这里变得更加严重、在1.25m 处生成伪一谐波峰值。
请提供建议。
此致、
标记