This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:如何通过 mmwlink_example 代码配置寄存器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652785/awr1243boost-how-to-configure-the-register-from-mmwlink_example-code

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

您好!

如何使用 C:\ti\mmwave_DFP_00_09_01_06\ti\examples\mmwavelink_example 配置编程为"Trims_CSI_PHY.lua"(已连接)的 AWR1243寄存器。

此致、

Maruthi.e2e.ti.com/.../Trims_5F00_CSI_5F00_PHY.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maruthi、

    我已将您的问题提交给 AWR 团队、该团队将在下周的某个时候为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maruthi、

    您无法使用 mmwavelink_examples 来实现此目的。 请告诉我们您为什么要这样做。

    此致、
    Kaushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaushal、

    我们将使用来自其他微处理器的 SPI、通过 CSI 接口、使用不带 RadarStudio 的 mmwavelink_example 对 AWR1243进行编程。
    TI 提供了 Lua 脚本来提高 RadarStudio 的 CSI 差分电压电平、但如何使用 mmwavelink_example 进行编程。

    此致、
    Maruthi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maruthi、

    明白。 我将向您发送执行相同操作的过程。

    此致、
    Kaushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kaushal。